This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707EVM-U:HID软件控制和SPDIS/HP音频开关

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597353/pcm2707evm-u-hid-software-control-and-spdif-hp-audio-switch

部件号:PCM2707EVM-U

尊敬的各位:

我最近购买了PCM2707EVM套件。

我的目标是为自助服务机器构建音频USB设备,但我是USB音频的新手。

因此,我有两个问题:

1) HID控制。

是否有任何软件工具可用于检查HID音频事件?

什么是制作PC软件的最佳文档来源

我认为HID控件(包括HP插孔插入/移除)会生成Windows软件应用程序可以读取的事件?

2) SPDIF和HP输出

是否有任何方法可以手动设置HP声音开关?

我需要的是:声音应该发送到SPDIF,而不是HP。 插入插孔后,可以自动或手动切换。

SPDIF和HP都不能发出声音  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joao,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    1- PCM2707使用SPI控制来配置不同的HID接口,这些接口应配置SPI控制器。 PCM2707向操作系统报告的唯一HID事件是音量增大,音量减小,静音,下一曲目,上一曲目, 播放/暂停和停止。

    2- HP和S/PDIF输出同时工作,因此无法在两者之间切换输出。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师