This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:PCM5101A -具有主/系统时钟的模拟输出故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597674/pcm5101a-pcm5101a---analog-output-glitch-w-master-system-clock

部件号:PCM5101A

我们将PCM5101A用作主/系统时钟(4线I2S)的时钟从属模式。 DAC处理I2S信号,采样率为48 kHz,数据分辨率为每通道16位。 发援会(SCK)的系统时钟输入是18.432 MHz 3.3V 25 PPM振荡器(384*FS)。

 

在这种配置下,DAC的模拟输出处会出现一些故障(请参阅下面所附的图)。 故障非常周期性,同时出现在两个通道上。

 

当我们使用Bck PLL (3线)将DAC的配置更改为时钟从属模式时,故障完全消失。

 

您知道什么可能导致这些故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     随附范围捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    这似乎是SCK信号的问题。 I²S使用外部振荡器来生成SCK,建议从与系统时钟相同的时钟树中生成I ² C时钟,这样信号是同步的。 不建议使用单独的SCK (例如,从外部振荡器),因为SCK和LRCK不会同步。 这可能会导致漂移和相位不匹配问题,从而可能导致跳过/重复的样品或不正确的数据读取。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师