This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV642示意图回顾

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597443/drv632-drv642-schematic-review

部件号:DRV632

您好,LPAA团队,

 

我们有机会使用DRV642,该产品针对客户的新STB项目。

您能否查看客户的示意图?

我们已经与客户一起查看了原理图。

 

但是,客户工程师再次向TIBU索要。

如果您对客户有任何关注点或意见。

 

请告诉我。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TaeHo,

    我已经查看了示意图的DRV642部分。 看起来不错。
    有些电阻器在数据表(R1.9385万,R1.9386万和R1.9388万)中的二阶滤波器拓扑中脱颖而出,但我认为这些组件不会导致设备出现故障。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器