This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:VCOM终端

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597571/pcm9211-vcom-terminal

部件号:PCM9211

您好,

客户不使用PCM9211的ADC。 他将根据数据表的说明将VCCAD连接到AGND。 他问我们VCOM是否也应该与AGND联系在一起。
我认为VCOM应该是浮动的,因为它是一个输出终端。 正确吗?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    如您所述,VCOM是一个电压输出端子,其电压由VCCAD内部产生。 它可以保持浮动,但是由于VCCAD会与地面相连,从而禁用零件的ADC部分,我认为将VCOM直接连接到AGND可能不会导致任何问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师