This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:USB-MODEVM接口上的供应商和产品ID无效

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597554/tlv320aic3104evm-k-invalid-vendor-product-id-on-usb-modevm-interface

部件号:TLV320AIC3104EVM-K

我有一个新 的TLV320AIC3104EVM-K,USB-MODEVM接口板将返回供应商ID (0xFFff)和产品ID (0xFFFE)的无效值,

我使用的是Windows 7 Professional,并且已经通过Linux PC确认了这些值。

我尝试了多根电缆来解决这一问题。

我没有更改任何跳线。

板载LED

D2关闭

D3绿色

D4绿色

D5红色

D6关闭

D7绿色

D8绿色

我们非常感谢对这一问题的任何帮助。

李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    EVM似乎未正确初始化。 驱动程序可能标记为DFUUSB。 因此,我建议几个步骤:

    -确保EVM开关和跳线处于用户指南中提到的默认状态。
    然后,使用以下E2E线程的指示初始化EVM:

    e2e.ti.com/.../139.2028万

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.