This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:我想提出一个关于连接静音引脚的下拉电阻器的问题。

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597191/tpa3132d2-i-want-to-raise-a-question-about-pull-down-resistor-connected-the-mute-pin

部件号:TPA3132D2

你好。 我不知道TPA3132D2的静音引脚  

我阅读了8.2 章节的典型应用,但我认为将静音连接到GND的下拉电阻值过低。

电阻值为3.3R。

请回答我的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim先生! Shawn可以回答您可能提出的任何其他详细问题,但注意到的3.3R电阻器只是一个代表性的参考。 有关详细信息,我将参考EVM指南: www.ti.com/.../slou375.pdf 电路,因为它基于可操作EVM。 您是否出于某种原因想要使用不同的电路或其他特定值? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff。

    我想使用微处理器输出信号来控制静音。

    因此,我想使用下拉电阻将静音设置为低状态(GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hanjin:

    我同意您的看法,在TPA3132D2数据表的8.2 章节中,静音引脚上的下拉电阻值过低。 应该是100kOhm。 我认为3.3欧姆是一个打字错误,我们将更新数据表。 感谢您的指出。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢肖恩