This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:使用门铃芯片进行增益设置/配对

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4890, LM4991, TPA6211A1, LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597331/lm4890-gain-setting-pairing-with-door-bell-chip

部件号:LM4890
主题中讨论的其它部件: LM4991TPA6211A1LM4871

您好,先生/女士,

LM4890是否适合与门铃芯片Rato RT0302配对? 增益设置约为200,但扬声器输出声音较弱。

Rato RT0302数据表:  

目前,门铃设计为使用MCU作为主控制器,控制门铃芯片Rato RT0302,输出到扬声器以执行门铃声音。 对于门铃功能,是否建议使用其它TI解决方案?

希望很快能收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong Tay,

    您可以查看以下设备:TPA6211A1,LM4991和LM4871。 这些器件是AB类放大器,处理的功率高于LM4890。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师