This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:需要可靠的TAS5756系统集成(CFG Dump)过程

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597329/tas5756m-need-a-solid-tas5756-system-integration-cfg-dump-process

部件号:TAS5756M

您好,先生:

您是否要为TAS5754/TAS5756提供5756提供一个可靠的系统集成(CFG转储)流程? 我们从系统构建选项卡(Init_98.cfg,snapshot1_98.cfg)中获得了两个文件,我们应该将哪一个集成到客户的TAS5756软件中?   在DirectI2C R/W页面上测试后,我发现它们都不能正常工作。 频率响应曲线始终与HybridFlow的配置不同。





谢谢,此致,

陈耀恩
2017年22月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    您的问题将脱机处理。  

    Andy