This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:用于TLV320DAC3100EVM-U的编解码器控制软件

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1, TLV320DAC3100EVM-U, TLV320DAC3100, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594703/tlv320dac3100-q1-codec-control-software-for-tlv320dac3100evm-u

部件号:TLV320DAC3100-Q1
线程中讨论的其他部件: TLV320DAC3100EVM-UTLV320DAC3100TLV320DAC3101

你好

我们希望在未来的项目TLV320DAC3100-Q1中使用。

因此,我们购买了降级板TLV320DAC3100EVM-U

http://www.ti.com/tool/tlv320dac3100evm-u?keyMatch=TLV320DAC3100EVM-U&tisearch=Search-EN-Everything</s>3100

找不到CodecControl软件。

如果我使用通用版本CodecControl软件,则其TLV320DAC3100-Q1的图形窗口将会丢失

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查找支持TLV320DAC3100的随附CodecControl软件。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功耗音频和Actuatorse2e.ti.com/.../CCDAC310x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的支持。
    仿真工作正常。
    但如果我连接TLV320DSC3100EVM-U演示板。
    程序在读取初始化脚本时出错。
    重新安装,重新引导不能解决此问题。 我创建屏幕截图。

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您需要更新固件。 您应按照以下Wiki链接中的步骤操作,查看它是否现在可以正常工作: e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ivan
    仍然无法成功。
    我已成功将USB-AudioEVM0304_441KHZ.BIN下载到EEPROM中。

    但CodecControl软件仍然无法找到连接的USB-miniEVM。

    供参考:I´m使用OS:Windows 7 Professional 64位。

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef,

    您是否遵循了说明的最后步骤(16和17)? 该器件是否仍被PC识别为USB-miniEVM而不是USB-AudioEVM?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ivan

    我又重复了整个过程。 我还将采样率更改为16 kHz。 根据 TLV320DAC3100-Q1数据表。 没有成功。

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef,

    这真的很奇怪。 我一直在EVM板上使用此GUI,没有任何问题。
    当您将CodecControl的常规版本用作不同的设备(例如TLV320DAC3101或类似的设备)时,GUI是否可以识别该设备?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ivan

    我必须在欧洲 Windows中将十进制逗号更改为十进制点。

    用于TL320DAC3101EVM的Codecrol可启动并显示连接的不可识别板。

    之后,用于TLV320DAC3100EVM-U的编解码器控制软件也开始工作。 TLV320DAC3100EVM-U分发中可能缺少驱动程序文件。

    耳机驱动程序工作正常。 但我听不到8欧姆扬声器的声音。

    请帮助,如何打开扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef,

    很高兴知道它终于被认可了。
    我认为您需要在R18和R19上添加0r电阻器,以使扬声器输出正常工作。 该主板设计用于立体声和单声道设备。 对于单声道设备,您必须在扬声器输出上添加这些电阻器。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ivan

    已安装0欧姆电阻器。
    如果我想通过扬声器播放声音。 我必须在寄存 器第1页/寄存器42 (0x2A)中设置D2位:D类扬声器(SPK)驱动程序

    它在DAC3100.txt init脚本中看起来像是出现错误

    #          向左取消D类静音
    W 30 2a 00

    感谢您的支持。