This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:TLV320AIC3107问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597164/tlv320aic3107-tlv320aic3107-questions

部件号:TLV320AIC3107

尊敬的团队:

请参阅我的客户提出的以下问题

我发现存在与高功率输出相关的短路保护标志。

问题1:D类输出是否也有?

问题2:我尝试设计将SPOP/SPOM信号连接到SWINP/SWNP,我意识到这会损坏整个编解码器。

       我的目标是通过内部 开关将D类输出转移到扬声器,

       在测试模式下(系统),使用模拟电路监控D类输出,然后断开扬声器的连接。

      内部交换机不是模拟交换机吗? 是否可以进行代码配置以允许此类操作?

 

我们还想提醒您和TI团队注意,在我们的其中一个产品中引入音频卡时,

我们发现 :

左LOP 电源状态 -寄存器86 D0 是R/W ,而不是只读(如数据表revD中所写),我们必须手动将其配置为“1”,以便将L_LOP 信号转移到内部D类功率放大器输入。

也可能是正确的LOP电源状态–寄存器94 D0是R/W ,而不仅仅是读取。

 此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    回答1. 遗憾的是,TLV320AIC3107不能保护D类输出。 此功能已在更高级的编解码器(如TLV320AIC326x系列)中实现。

    回答2: SPOP和SPOM只能分别连接到SWOUTP和SWOUTM。 图37显示了此的典型连接。 这些输出的任何不同用途都可能导致损坏。

    最后,有关只读位的最后一个观察是正确的。 这些位应该是R/W位,因为它们完全支持输出驱动程序。 我们将通知此错误,以避免将来出现混乱。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.