This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:从设备时钟

Guru**** 2346060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595028/tpa3255-clock-to-slave-device

部件号:TPA3255

您好,

客户使用五个TPA3255。 一个设备为主设备,其余四个用作从属设备。
他计划通过相应复位引脚的H/L控制从属设备的操作,并继续通过主设备向所有从属设备提供时钟,无论它们是否正在运行。 有什么问题吗?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,

    不应该有任何问题。 我刚刚用实验室中的两台设备检查了这个问题。 主控制器处于重置状态且从控制器未处于重置状态-从控制器工作正常。 在从控制器处于复位且主控制器未处于复位状态的情况下,主控制器工作正常。 我甚至检查过瞬变复位,它看起来不会有任何声音效果。 我认为您应该可以接受此申请。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹山

    感谢您对我们的支持。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan

    我们也有同样的问题  

    我们在PBLT模式下使用2 x tpa3255,每个为175W o/p

    但是,当我们检查 2 tpa3255的输出时,在 主中继器重置后(每次),其工作正常大约为70W

    从属设备工作正常,支持170瓦。

    请问问题出在哪里

    此致

    Rajesh先生

    rramesh@hubbell.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,R. Rajesh,

    我看到您打开了另一条线程来解决此问题。 我将在 另一条线程上支持您 ,并关闭此线程。

    此致,