This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:非音频采样频率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596951/pcm5242-non-audio-sampling-frequencies

部件号:PCM5242

对于非音频应用,如果FS <= 384kHz,并且确保了适当的MCK/bck/fsck比率,是否可以在非音频采样频率下运行PCM5242?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM5242设计为使用音频标准采样率,如果在非预期条件下使用,我们不能保证该部件的行为符合数据表中的规定。 设备将检测到非标准采样率为错误(超出有效范围),导致由于时钟错误检测而导致硬静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师