This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:将默认Windows 10输出更改为PCM9211EVM。

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM9211EVM-U, PCM1860EVM, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596322/pcm9211evm-u-changing-default-windows-10-output-to-pcm9211evm

部件号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他部件:PCM9211,, PCM1860EVMPCM1860

我正在使用PCM9211进行设计,但我想尝试重新使用PCM9211EVM进行进一步测试。  是否有办法通过评估板从主机获得96kHz音频输出?

我的应用程序与44.1 和48kHz兼容,但我正在努力寻找96kHz的源。  我知道客户也会挣扎,但这是一个不断被要求的功能,因为竞争对手有这种功能。

那么,如何获得96kHz音频源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    PCM9211EVM-U采用TAS1020B作为USB-Audio接口。 评估模块允许的最大采样速率仅限于TAS1020B功能,但遗憾的是,最大采样速率仅限于48kHz。 不支持96kHz采样率操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。 我认为TAX1020B可以达到16Mbps,而由于48kHz音频将达到3Mbps和96kHz 6Mbps,这是可能的?

    您是否有备用评估板,我可以从它获得所需的96kHz音频输出? 我很难找到任何东西!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    遗憾的是,TAS1020B无法实现这一点,因为该部件中的I²S接口仅支持48kHz。 TAS1020B在我们几乎所有的EVM中广泛使用,因此目前我们没有与USB-96KHz兼容的电路板。

    EVM应兼容,以便使用外部音频接口(如 音频精确音频分析器的PSIA接口)以96KHz的频率操作部件。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢Diego。

    哪个音频ADC评估板将输出96kHz的I2S?  遗憾的是,我的音频分析仪不支持此功能,因此这可能是一个选项。  只需测试兼容性即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    我们的产品组合中有几个ADC,它们能够以该采样速率运行,也许您可以考虑使用PCM1860EVM,此ADC可以非常轻松地配置为96KHz采样速率的I²S Ω 主控。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    谢谢你。 我会来看一下!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    事实上,PCM1860具有用于光学S/PDIF接口的PCM9211,因此您可以在ADC EVM中评估此器件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我即将结束对PCM9211的评估,它能满足我的需求。 剩下的唯一问题是主机微系统处理I2S的进出是否足够快。 所有的迹象都表明,这是基于我处理48kHz的速度,但我只需要确认一下。

    PCM9211是在中设计的。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我觉得我有点傻! 我有PCM9211EVM,它有模拟输入,我可以在其中放置信号。

    我真正需要知道的是如何配置PCM9211EVM以创建96kHz光学信号! 然后,我可以将其传递到我自己的硬件(从技术上讲,它不使用模拟输入,而只是在以防万一的情况下才会有脚印)。 有什么提示?

    我刚刚测试过这个问题,我得到了PCM9211EVM的音频输出,但在96kHz时却发现44.1 音频有问题。  放大器I在96kHz时检测到PCM,但它是从光学输出直接到放大器的可怕输出。   

    谢谢!