主题中讨论的其他部件: TPA3116D2, TAS5414C
我正在设计一个系统,它需要在PBTL配置中配置3个TAS5751M部件,因此每个通道大约有50W的功率,从12至24 VDC的电源范围驱动2欧姆负载。
也许此应用程序有更好的部分。 我不需要均衡器或本部分中的其他一些项目,但是对于功率级别而言,它是如此便宜,我不介意使用它,并将我们不需要的任何信号流路径项目作废。 50W单声道,I2S,I2C,宽变体供应部件是我的搜索标准。
我的问题:
1)是否有"最佳"或"推荐"方法来驱动这些设备上的I2C,以便我可以给它们3个唯一的ID?
我知道ADR/故障针脚可以帮助配置。两个部件,但3个部件如何? Cortex - M具有一个I2C通道,这是一个想法/建议。
我不想把其中一个放大器放在CPU的位撞击引脚上,如果可能的话。
在将一个或两个部件初始化为唯一ID时,我可以备用一个CPU针脚来固定它们?
2)我的应用将具有12V直流或24V直流电池电源。 我已经用TPA3116D2部件浏览了这个范围,发现它似乎可以处理这个问题,而输出音量水平没有明显的变化。 很棒! 但是,假设零部件可以简单地处理电源电压的变化并保持输出电平,这是否可以? 我一直在考虑让Cortex-M监控电源并通过进行任何调整。 I2C到Ampl.芯片以保持输出电平(如果我必须这样做)? 对此有什么想法/想法?
3) TI是否有任何样例I2C初始化源代码(在C中)来在嵌入式设计,库或类似设计中设置这些部件?
4)我打算驾驶所有3安帕。 IC具有一个I2S信号,分支至所有三个Ampl部件。 三个Ampl部件是否在其输出处处于相位/同步状态,或者在输出(扬声器)处看到的信号之间是否存在相位错误。 这是一款六扬声器声波警告设备,用于海上应用,要使音箱中的共振,驱动器必须都处于相位状态。
感谢您提前提出意见/建议/建议,
我的