This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:设备锁定-无音频

Guru**** 2346530 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596627/pcm5121-device-lockup---no-audio

部件号:PCM5121

我的客户在恢复PCM5121音频DAC时遇到一些问题,但没有关机后再开机… 通过寄存器在内部重置芯片似乎不起作用。  它们不使用SCK。

 

以下是用于初始化的寄存器:

注册 值

0             0

             2 10.

1             1.

             1 0

             4 1.

           13 10.

           20 0

21           18.

           22 0

           23 0

           24 1.

37           19.

8             0C

82           0a

           83 6.

             2 0

61           5D.

62           5D.

             3 0

 

 

良好设备的状态为:

注册 值

118 85.          

94           40.

           95 10.

             4 1.

 

锁定装置上的状态为:

注册 值

118         87

94           40.

           95 10.

             4 1.

 

 

即使DAC说它已锁定,但没有音频输出,并且状态显示为“音量降低”(REG 118,Val 87)。 待机和重置没有任何影响。

我在论坛上注意到了类似的问题,但似乎没有回应或解决方案(除了完全关闭电源后重启) -因此我在这里重新发布。

 

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dan,

    一般配置似乎正确,但我想评论几点。 在客户设置中,时钟自动设置模式已启用,但当通过软件配置PCM5121且操作处于3线模式时,应禁用该模式。 这是因为PLL和分配器参数应手动配置。 此外,您能否分享时钟设置,以便我们验证正确的PLL值配置?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师