This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:电源要求

Guru**** 2506335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596205/tpa3128d2-power-supply-requirements

部件号:TPA3128D2

我在数据表中找不到24V时的功率要求(安培)。 我使用24V 3A电源。 在8欧姆或4欧姆负载下,哪一项是最佳性能?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michelle! Shawn可以帮助您解决这个问题...但也有一个问题...您的应用需要什么负载,4欧姆或8欧姆? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  大多数时候我需要8欧姆,但有时我需要4欧姆。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michele:

    电源要求取决于输出功率。 24V电源电压下,TPA3128D2的输出功率越大,电源所需的电流就越大。 实际上,您可以 通过设备输出功率和效率来估计电源所需的电流。 在TPA3128D2数据表的图14和15中,您可以找到8欧姆和4欧姆负载的效率。 您还需要为计算结果预留一些利润。

    事实上,TPA3128D2在8欧姆或4欧姆负载上都能很好地工作,因此您无需担心它们的性能。 图7和图显示了使用24V电源时4欧姆和8欧姆负载的THD性能。

    此致,

    郑少文