This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:原理图审查请求

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596107/tas5717-schematic-review-request

部件号:TAS5717

您好,

我将TAS5717电路设为连接的电路。

您能否查看并让我获得结果?

此致,

尼基

e2e.ti.com/.../TAS5717_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nicky! 感谢您的留言! Alex可以帮你看一下。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    整体看起来不错。 对于您的6位电压转换器,我注意到数据表中的以下内容

    1)"为了确保在加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过下拉电阻器连接到GND -这可能是需要考虑的问题。

    2)"如果需要上拉或下拉电阻器,电阻值必须超过50 kΩ。" ——PDN上有一个10公里的拉力


    在增压回路中:

    3)应用原理图在反馈电阻器之前,设备旁边有从Vout到GND的22uF电容器。 我不知道你是否有理由把这些帽子给别人。

    4) Ilim峰值电流限值设为3.4A,而TAS5717上的过电流设为4.5A。 这可能会限制您的输出功率。 我要仔细检查一下,您的升压转换器将输出所需的功率,而不会超过3.4A电流限制。


    此致,

    Alex