This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:RXIN4的噪声容差

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596216/pcm9211-noise-tolerance-of-rxin4

部件号:PCM9211

您好,

我的客户使用较长的SPDIF电缆,产生噪音。 这会使3V3信号以 非单调的方式通过未定义的区域0.8V-2.0V,这意味着在通过该区域时会出现较小的0.2V峰值+骤降。 通过该区域的信号上升时间约为15ns,峰值+骤降持续时间约为4ns。

请帮助我们理解

1-此区域允许的最慢上升时间是多少? 使用更强劲的滤清器时,峰值消失,但回转速率可能会变得过低。

2-输入缓冲区在通过防区时如何响应具有非单调行为的信号?  是否存在一些滞后现象,或者峰值是否会产生内部故障,并可能被采样为'错误水平'?  

谢谢。

/M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,M.A.M,

    此类信号的典型上升和下降时间是关于信号周期的10 % ,对于此特定情况,允许的最大上升/下降时间应约为30ns。 如果存在非单调信号,则设备会检测到故障,从而导致不正确的数据采集。 建议尝试消除过渡区域中的任何峰值。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师