This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:AGNDAD是否可以左浮动?

Guru**** 2562750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596003/pcm9211-can-agndad-left-floated

部件号:PCM9211

您好,

我的客户想知道,如果不使用内部ADC,他们是否可以让AGNDAD (针脚45)保持浮动?

它是否会导致此设备发生任何故障?

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi, Eng LIH Khaw,

    即使未使用ADC,建议保持AGNDAD引脚与GND平面连接。 这样做是为了确保ADC块的内部连接之间正确接地。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师