This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:放大数字MIC的PDM信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1865, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596119/pcm1863-amplify-pdm-signal-of-digital-mic

部件号:PCM1863
主题中讨论的其他部件: PCM1865PCM1864

您好,

PCM1863是否可以使用数字PGA和混音器PGA来放大数字MIC的PDM信号?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    对于PCM1863,只有数字混音器可用于更改数字麦克风信号的增益。 这是因为数字PGA增益的手动更新仅适用于 PCM186x系列的四通道设备,如PCM1864或PCM1865。  

    对于双通道设备(如PCM1863),当设置手动增益映射或使用数字麦克风接口时,数字PGA增益固定为0dB,因此,这些设备中数字麦克风的最大增益由混音器(18dB)设置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师