This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717关于单端输出问题

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5721, TAS5731M, TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595427/tas5717-tas5717-about-the-single-ended-output-question

部件号:TAS5717
主题中讨论的其他部件: TAS5721TAS5731MTAS5719

大家好,

客户希望将 TAS5717用于   单端输出。  

您是否会提供 单端输出的参考原理图? 如何修改寄存器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey! Alex可以进一步帮助您解决问题,但TAS5717只是TAS5719的另一个功率级别版本,不支持SE。 TAS5721或TAS5731M能否正常工作? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    如果Jeff的建议对您有用,或者您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff和Alex,

    感谢您的回复。

    如果TAS5721或TAS5731M可以支持SE模式,您是否会提供参考图?

    针对针是否可以更换TAS5721或TAS5731M TAS5717?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    请参阅EVM原理图中的SE-A和SE-B输出。 这些文档可在下面链接的用户指南文档的末尾找到

    5731: www.ti.com/.../slou331a.pdf
    5721:www.ti.com/.../slou367.pdf

    针对针都不是。 客户如何尝试使用单端输出? 如上所述,5721无法进行2.1 配置。 可能会将单端扬声器连接到5717,但您必须从AB和CD频道听到相同的声音。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    问题1:如果客户只想将左扬声器输出或 右扬声器输出用于TAS5717,TAS5717是否正常工作?

    我注意到客户只  使用左侧扬声器输出的帖子。

    如果 客户只能使用TAS5717 和TAS5717的左扬声器输出或右扬声器输出,参考原理图是否相同

    这是客户的帖子吗?

    链接是:

    问题2:现在客户的扬声器为8欧姆。 他认为5717的输出量很小。  是否有提高音量的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    5717具有4个输出通道。 是的,您可以将设备配置为AD模式,并且只将扬声器连接到单个通道(例如,通道A),您将无法关闭通道B,只能保持断开连接。 按照链接论坛帖子中的建议配置频道B,C和D。

    客户为何要使用单端模式? 如果可以,我建议他们将此配置作为最后的解决方法,特别是当客户担心音量问题时,因为您只使用设备上1/4的可用电源。 如果在8欧姆负载下PVDD电平过低,您可能会遇到一些音量问题,因此我建议查阅数据表中8欧姆时的输出功率与电源电压图,以了解客户需要什么PVDD才能获得所需的音量。 请注意,此图用于BTL模式。 在单端模式下,您将获得图中所示功率的四分之一。

    此致,

    Alex