This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110EVM-U:具有外部I2S输入的TLV320AIC3110EVM-U

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593580/tlv320aic3110evm-u-tlv320aic3110evm-u-with-external-i2s-input

部件号:TLV320AIC3110EVM-U

我购买 了TLV320AIC3110 EVM,它运行正常。 我想连接一个外部I2S接口,以确保它与我的控制器兼容。 在断开板载信号时,我看不到任何明显的方法来连接外部BCLK,LRCK和DIN信号。 是否有办法禁用车载控制器并通过TP连接我的外部信号? 如果没有,我是否可以剪切迹线,它是否仍然有效?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我的控制器不会生成MCLK,因此我假设我可以使用BCLK为信号计时? 我在EVM的软件设置中看到了,我想知道是否可以推荐使用此方法的脚本/配置? 我们使用4.8万hz,16位,左对齐,1位延迟,256位缩放系数和3.3V数字逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我搜索了论坛,发现禁用I2S是通过连接到WFP 1.2 的I2S_ENABLE完成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John,

    我很高兴看到论坛很有帮助。 如果您需要其他帮助,请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.