This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:数字输出负载电容

Guru**** 2562420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594950/tlv320aic3104-digital-output-load-capacitance

部件号:TLV320AIC3104

您好,

我们的客户使用TLV320AIC3104,对此有疑问。

在推荐操作中,它被称为“数字输出负载电容:10pF典型值”

数据表上的条件。

这意味着什么?

是否需要增加电容?

还是只是驱动数字输出的能力?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    数字输出负载电容是指数字输出PCB迹线上的建议电容。 我们建议确保PCB迹线具有10pF电容以获得最佳性能。 如果无法达到此值,我们建议确保数字输出和时钟符合音频数据串行接口计时要求(数据表的8.7 部分):

    www.ti.com/.../tlv320aic3104.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。
    我了解负载电容。

    谢谢!
    Naoki Aoyama