This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245EVM:TPA3245EVM 2 x BTL x 2件

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245EVM, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594012/tpa3245evm-tpa3245evm-2-x-btl-x-2pcs

部件号:TPA3245EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3245

我正在考虑使用两个TPA3245EVM的BTL x 4通道音频放大器。

为了使这两个放大器同步,请使用fpwm。

此时,主板的OSC与从板的OSC IOM相连。

然后,输出像附加的波形一样是间歇性的。(CLIC_OTW的LED亮起。)

您是否知道此事件的原因?

当未连接OSC和OSC时,如果两者都是主控的,则其工作没有任何问题。

如何选择从机1和从机2?

EVM设置

J21:打开

J5:简短

J6:简短

J16:否1.主模式,2号从模式

J3:SE输入

J4:SE

J26:短(INA=INC)

J27:短(INB=IND)

J7:打开

J8:打开

e2e.ti.com/.../No.1.tif

e2e.ti.com/.../No.2.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想我知道这里可能有什么问题。  两块板上都必须连接OSC_IOP和OSC_IOM。 您可以对从属模式1使用相同极性(OSC从主机到OSC IOP从机,OSC从机到OSC从机),也可以对从属模式2使用反极性(OSC从机到OSC IOM从机,OSC从机到OSC从机,OSC从机到OSC从机到IOP从机)。  此信息可在1.2  用户指南中的TPA3245EVM Frequency Adjust第二段或10.2   TPA3245数据表中的TPA.TPA.4 1.2 振荡器中找到。  

    我尝试在实验中的某些EVM上仅将OSC主机连接到OSC从属设备,而将其余的主机断开连接,结果与您发现的结果相似。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复。
    I已连接OSC主控(10针)和OSC从控制器(10针),并已连接OSC和IOM MASETR (9针)和OSC从控制器(9针)。
    EVM板在此状态下工作正常,因此是否存在问题?

    ・问题
    1. OSC-IOP“+”极性吗? OSC _ IOM "-"极性?
    2. OSC_ion显示哪个引脚?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很高兴听到EVM正在工作。 没有问题,这是预期行为。 OSC输入/输出引脚,因为输入需要从外部差分时钟从属。

    1.是的,OSC_IOP表示"+",而OSC_IOM表示"-"。

    2.那是我的错。 OSC不是 该PIN的名称。 我认为OSC_IOP为阳性,而OSC_ion为阴性。 您回答正确:对于"plus",为OSC _IOP;对于"minus",为OSC _IOM。 我已对我的上述答复进行了编辑,希望它不会使其他人感到困惑。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dan

    感谢您的大力支持! 我明白了。  

    如果有疑问,请让我提问。

    Okaz