This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于吉他效果踏板的ADC/DAC或编解码器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594720/adc-dac-or-codec-for-guitar-effects-pedal

主题:PCM3002中讨论的其它部件

大家好,

是否有人对ADC/DAC对或编解码器有任何建议,可用于吉他效果踏板/脚踏箱的输入和输出?

此致

决定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    我们可以为适用于此应用的音频设备提供一些建议,但首先我们需要有关一般系统级别要求的更多信息,如ADC/DAC性能,通道数,处理,电源要求等  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    只需输入1个通道和输出1个通道,至少48kHz采样, 处理将在其他地方进行,理想情况下是I2S接口。

    它主要是一个带有“通用前端”的芯片,与pcm186*一样,但也具有线路电平模拟输出。

    非常感谢

    决定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    感谢您的反馈。 根据您设计的复杂性,我们为您提供了几个选项。 如果您需要一个简单的设备,能够从模拟转换为I²S Ω,并接收I²S Ω 数据流模拟输出,则可能需要一个像PCM3002这样的设备。 通过在PCM186x和PCM51xx器件之间使用ADC/DAC组合,可以实现更复杂的解决方案,并获得更好的性能。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师