This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A I2S SCK规格

Guru**** 2346530 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595586/pcm5100a-i2s-sck-spec

主题中讨论的其他部件:PCM5100A

尊敬的团队:

 我们的客户使用PCM5100A进行显示器线路输出,但他们存在噪音问题。

如果SCLK系列A 51欧姆电阻器,则该节点已消失。

但波形不完美,我们想知道我们的I2S SCLK规格。(上升/下降时间,占空比)

你能把它告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    通常,SCLK信号的上升和下降时间应符合I²S º 标准的上升和下降时间,这是时钟信号周期的最大值约为10 %。 工作周期应始终在40 % 和60 % 之间。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师