This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:降低DRV134的增益

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, INA134, PGA2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595349/drv134-reducing-gain-of-drv134

部件号:DRV134
主题中讨论的其他部件: INA134PGA2311

您好,

我正在围绕PGA2311设计一个前置放大器,我正在使用DRV134和INA134芯片来促进平衡的I/O  我想在PGA中保持最大的信号摆动,以保持THD低电平,但从DRV134中增加的6dB增益将导致我运行音频部分的低+/-5Vdc滑轨的削波。  我需要在进入DRV前降低PGA的输出以保持单位增益。  由于DRV的前端是一个具有30k电阻器的反相运算放大器,我是否可以串联再接一个30k以将第一级增益降低到1/2?  数据表中提到从低源阻抗驱动,但未指定会受到影响的参数。  如果这是不明智的,我将改用小电阻分频器。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    在DRV134的输入端使用串行电阻器会降低器件输出端的增益。 但是,这是一种权衡。 输入处的阻抗过高可能会使较高的噪声与信号路径耦合。 源阻抗越低,抗噪性越好。
    您可以进行一些测试,以查看性能是否适合您的应用程序。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器