请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595306/tpa3255-not-working-in-pbtl
部件号:TPA3255您好,
我在使用TPA3255时遇到了问题。 放大器不输出信号。 我按照数据表中给出的原理图实施了PBTL配置。 我的原理图如下所示:
请注意,在用于直流去耦的前置放大器页面上,有两个100uF帽与AMP+和AMP-串联。 用数据表仔细检查了原理图,但目前看不到任何错误。
设置为HIGH (高)后,FAULT和CLIN_OTW都将达到HIGH (高),因此设备应进入正常操作模式。 我提供1kHz正弦输入信号,但放大器输出无任何反应。 我只能看到几毫伏的锯齿波。 可能会出什么问题?
当我回到办公室时,我可以提供范围的屏幕截图。
如果有任何帮助,我们将不胜感激!
问候,
拉斐尔