This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在PBTL中无法正常工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595306/tpa3255-not-working-in-pbtl

部件号:TPA3255

您好,

我在使用TPA3255时遇到了问题。 放大器不输出信号。 我按照数据表中给出的原理图实施了PBTL配置。 我的原理图如下所示:

请注意,在用于直流去耦的前置放大器页面上,有两个100uF帽与AMP+和AMP-串联。 用数据表仔细检查了原理图,但目前看不到任何错误。

设置为HIGH (高)后,FAULT和CLIN_OTW都将达到HIGH (高),因此设备应进入正常操作模式。 我提供1kHz正弦输入信号,但放大器输出无任何反应。 我只能看到几毫伏的锯齿波。 可能会出什么问题?

当我回到办公室时,我可以提供范围的屏幕截图。

如果有任何帮助,我们将不胜感激!

问候,

拉斐尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raphael,

    在简单回顾您的原理图后,没有任何问题看起来是不正确的。 我希望在您有机会时看到示波器屏幕截图。 在LC滤波器之前查看放大器的输出也很有帮助。

    您是使用我们的EVM还是创建了自己的电路板? 您驾驶的负载是多少? 您是否验证了系统上AMM+和AMM-点处的信号?

    此致,