Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TLV320AIC10
主题: TLV320AIC10中讨论的其它部件
我是否只需要通过I2C接口进行配置,或者是否可以通过SPI接口进行配置? 如何配置? 使用哪个软件? 我是否需要编写代码? 我需要从哪里学习如何编写tlv的代码? 请提供指南。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TLV320AIC10
我是否只需要通过I2C接口进行配置,或者是否可以通过SPI接口进行配置? 如何配置? 使用哪个软件? 我是否需要编写代码? 我需要从哪里学习如何编写tlv的代码? 请提供指南。
您好,Luis,
感谢您的快速响应。 我还有一个关于TLV320AIC1110的问题。 我能否连接tlv320aic1110与具有SPI接口的微处理器或FPGA板通信? 如果是,则tlv320aic1110默认为SPI接口(因为默认情况下它处于从属模式并监听其主接口)? 如果我将PCMO和PCMI以及PCMSYNC和PCMCLK引脚连接到FPGA和外部重置,并且MCLK=2.048Mhz,那么默认情况下,此接口是否作为SPI接口工作? 我已经浏览了slaa109.pdf和slaa158.pdf文档以消除我的疑虑。
在slaa109.pdf中,第页编号:给出了tlv320aic10/11的8个方框图,并且SCLK,FS,DOUT,DIN信号是从外部微处理器传递的。 我是否可以通过类似方式连接音频编解码器tlv320aic1110,使我的PC能够在传输层和应用层识别它?
在TI的slaa158.pdf中,第2部分第2页的第2页声明如下:
软件接口
对于DSP和编解码器之间的交互,提供了一组软件例程。
其中包括McBSP和复数可编程的DSP初始化例程
逻辑器件(CPLD)寄存器和用于DSP/BIOS /编解码器握手的中断服务例程。
该软件包可从www.ti.com下载。 用户可以进行调整
软件包,适用于他选择实施的任何应用程序。 此外,shell程序
或用于自定义应用程序软件程序的模板也可从[5]获得。
但我找不到任何与DSP/BIOS /编解码器握手相关的信息。 如果您可以提供链接或直接向我发送这些例程可能会有所帮助,请联系我们。
请提供指南。
谢谢
Vijaylaxmi Bhat