This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:电流限制功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593988/tas2553-current-limit-function

部件号:TAS2553

尊敬的先生。

我想确认TAS2553中嵌入的当前限制功能。

我查看了数据表,发现有两种电流限制。  

1) D类输出电流限制(在数据表的5页上定义)。典型值3.7A。  

2)升压的峰值电流限制(在数据表的47页上定义)。 2.5a.  

我在笑着;  

TAS2553在D类输出1)和升压块2)上具有2个保护功能。  

D类输出电流限制1)反映为电阻0x00位1。  

我想得到您的建议,我的猜测是否正确。  

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    很抱歉,此问题的响应延迟。
    您的评论是正确的。 TAS2553具有D类的电流限制,并反映在reg 0x00 B1上。
    正如您所说,升压电流限制也为2.5A。 避免增压时出现过电流事件的一种方法是使用电池跟踪AGC来限制电池电压。 此功能由寄存器0xB至0x10控制,有关此功能的一些说明,请参阅数据表第19页和第20页。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan San先生/女士。  

    非常感谢您的建议。  

    如您所述,它们设置了大小为0x02 = 0xED的值。 这意味着电池跟踪AGC已启用。  

    此外,电阻器0x0B = 0x8F (3.59V注入)。  

    它们提供了4.5V恒定电压电源,而不是蓄电池。  

    如果电阻器0x0B设置超过4.5V,AGC将根据输出电压开始工作。  

    它可以避免增压块上的过电流事件。  

    我想知道我的理解是否正确?

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯山

    我认为您的理解是正确的。
    客户是否遵循外部部件的建议值? 最具体的是设备升压引脚附近的电感器和电容器。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan San先生/女士。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    我想再次确认。  

    L和C (旁路和稳定性)将连接在VBAT和SW引脚之间。  

    您的意思是这些应位于VBOOST针脚附近吗?

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯山

    我指的是连接至升压转换器的部件。 我不想说L & C应该接近VBOOST。
    我指的是下图中突出显示的组件的推荐值:

    这些应符合下表中的建议:

    以及数据表第43页"升压转换器无源设备"部分中的文本。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器