This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:PWM频率?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594675/tpa3100d2-pwm-frequency

部件号:TPA3100D2

您好,支持团队,

我能知道TPA3100D2的PWM频率吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的留言! Shawn可以帮助您解决问题。 另外,是否正在寻找与配置相关的推荐切换频率(200 kHz至300 kHz)以及如何配置? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    感谢您的回复,所有问题都已解决!

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alice,

    连接到ROSC端子的电阻器使用以下公式控制D类输出切换频率:

    F=1/(2*ROSC*COSC)

    COSC是一个内部电容器,标称值等于20 pF。 过程和温度变化会导致此电容器值发生±Ω 15 % 变化。

    最好的餐厅

    郑少文