This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:参考deisgn中的运算放大器增益

Guru**** 2648465 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594764/pcm1794a-op-amp-gain-in-the-reference-deisgn

部件号:PCM1794A

您好,

我对PCM1794A数据表的图25 (2V-RMS输出)中的参考电路感兴趣。 I/V级产生峰值7.575V (10.1mA * 750Ω),然后差分级产生峰值2.821V (增益= 0.482)。 我可以知道为什么电路专门使用这些值吗? 是否不考虑SNR性能? 我想在I/V级(7.575V/2)产生一半的电压,并在差动级(增益= 0.964)产生两倍的电压,此设计将如何影响性能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kong,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    推荐使用参考设计输出电路,因为该器件的性能已在这些条件下进行测试,符合数据表中的规格。

    与输出阶段的任何偏差都可能导致与零件性能规格的偏差。 我建议您尝试电路设计并检查音频性能是否适合您的应用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师