This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:ESD问题中的PCM9211同轴电缆

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594090/pcm9211-pcm9211-coax-in-esd-issue

部件号:PCM9211
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06

您好,Audio的一位客户正在使用我们的PCM9211。 他们的同轴电缆输入出现问题。 它们使用RXIN1进行同轴输入,因为它内部有内置放大器。 对于同轴输入,输入电平为0.5Vpp。 问题是1KV至5KV触点ESD的连续声音。

对于光学输入,电压为3.3V至PCM9211,ESD没有问题。

那么,是否有任何关于此问题的建议?

此外 ,客户 还 会收到 有关RXIN0和RXIN1的问题。 在数据表中,它表示它可以接受最小0.2Vpp (作为内部放大器)。

但是,逻辑高/低要求是0.7VDDRX和0.3VDDRX。 如果VDDRX = 3.3V,则给出最小VIH = 2.31V,最大VIL = 0.99V。 这将与0.2Vpp相矛盾。

那么,哪一个是正确的?

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    建议为同轴输入添加外部ESD保护,因为此设备没有SPDIF引脚的内部ESD保护。

    关于输入电压电平要求,VIH和VIL参照了检测“高”信号所需的最小电压和分别检测为“低”信号的最大电压。 输入电压参数是指使用同轴输入放大器时的操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,感谢您的回复。

    对于ESD保护,您是否推荐了任何设备?

    对于电压电平,是否意味着0.2Vpp用于输入电流加电,VIH和VIL用于电流降电? 如果是这种情况,则会提出另一个问题,即如果输入放大器断电,输入引脚或信号是否可以通过? 我的理解是,如果电流表断电,它将不起作用,因为电流表将阻止信号。 如果仍然可以工作,数据表应显示联机和旁路,而不是开机和关机。 这是令人困惑的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    关于ESD保护,可能 可以使用TPD1E05U06。 关于第二个问题,当同轴放大器断电时,RXIN1和RXIN0似乎可以像光学接收器一样用作通用S/PDIF输入(类似于RXIN2-RXIN7)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师