This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:采样(延迟)时间

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594871/tlv320adc3101-sample-delay-time

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

我们的客户正在使用4个TLV320ADC3101来设计具有8个MIC的MIC阵列。 他们需要同时对8个MIC进行采样。 但是,在I2S TDM模式下工作时,4台 TLV320ADC3101的输出数据会一个一个地出现。

我想知道此设备是否适合此类型的MIC阵列应用。 如果是,我们能否保证所有8个MIC同时采样? 如果没有,请告知您合适的设备吗?

谢谢!

此致,

刘晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vio,

    TLV320ADC3101可用于此应用程序,没有任何问题。 I²S的采样由提供给设备的I²S Ω 时钟决定,因此只要 Ω 时钟有效且四个设备同步,就会同时采样mics。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师