This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:单个TAS5411实现EMC性能

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594444/tas5411-q1-emc-performance-with-single-tas5411

部件号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0724万TAS5421-Q1

你(们)好

TIDA-0.0724万中介绍了EMC性能注意事项。

我们的客户需要单个TAS5411Q1的EMC性能数据。

是否有TAS5411Q1的EMC性能数据?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已在TAS5421-Q1评估模块(EVM)上测试了EMC性能。 我们符合CISPR 25 5类,EVM位于金属外壳内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    关于您使用EVM进行的测试,输出引脚和扬声器之间允许多长时间的距离才能符合CISPR25?

    祝您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CISPR 25中的电线长度指定为1.5 m。