This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:单声道插头是耳机输出的输入

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594308/tas5753md-the-mono-plug-is-input-to-headphone-output

部件号:TAS5753MD

您好,

 

关于TAS5753MD上的DirectPath HP amp,我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

如果在TAS5753MD上,单声道插头是耳机输出的输入端,设备是否有任何影响?

因为(L或R)输出通道当时与GND短路。

此设备的耳机放大器是否具有输出短路保护?

此设备的耳机输出是否支持单声道插头? 还是不是?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,单声道插头可能不是问题,但小组应该在实验室中有一个EVM,我们可以在实验室中验证此问题并向您反馈。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用EVM进行了测试,同时将一个通道对地短路,该器件仍通过另一个通道播放音频,因此您应该能够做到这一点。 但是,由于设备不会关闭短路的通道,因此效率会降低。

    此致,

    Alex