This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:使用PCM4222评估模块

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594502/pcm4222evm-using-the-pcm4222-evaluation-module

部件号:PCM4222EVM
主题中讨论的其他部件: PCM4222DIT4192

PCM4222EVM评估模块是一款非常超值的产品,适合任何想要进行PCM4222设计的人,也适合那些只想获得用于测试,测量或记录的高质量A/D转换器板的人。

多年来,在Gearsltz论坛,TI论坛和其他论坛上都有许多关于如何使用此主板的在线帖子。 经常出现的问题之一是"如何安装此设备?" 没有安装孔...

由于缺少两个上拉电阻器,在某些配置中,DIT4222EVM上的DIP开关设置也可能有点困难。 有关要使用的电源设备的问题也会出现。

作为两块PCM4222EVM板的所有者,我开始将其中一块板作为测试和测量接口。 第二块PCM4222EVM板将用作转换器,用于记录平面(非RIAA-EQ)唱机传输。

我在TI论坛上赢得了第二个EVM (谢谢大家),我认为应该分享我在PCM4222EVM (包括测量)方面的经验。 我还向读者展示了他们可以钻安装孔的位置。

"Using the PCM4222 A/D Evaluation Module" (使用PCM4222 A/D评估模块) www.proaudiodesignforum.com/.../viewtopic.php

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    非常感谢您的贡献,这看起来非常有趣!  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师