This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1863:如何为ADC编写自己的编解码器驱动程序

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1863EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594263/linux-pcm1863-how-to-write-own-codec-driver-for-an-adc

部件号:PCM1863

工具/软件:Linux

大家好,

我有一个关于上述ADC的问题。

我想编写一个Linux (在本例中为Raspbian)编解码器驱动程序。 因此,我发现我需要使用ASOC - ALSA片上框架系统。

现在,DAC似乎或多或少地实施了一个编解码器驱动程序,它缺乏DSP功能,但ADC根本没有任何编解码器驱动程序。

所以我似乎不得不自己写了… 您是否有任何文章或指南,说明如何将现有的一个端口移植到pcm1863? 或者,您将如何开始?

问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Oleksandr,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    遗憾的是,我们没有关于如何开发Linux驱动程序的特定指南或文档。 PCM1863是一个I²C /SPI可编程器件,因此您可能 会考虑只接线所需的寄存器来配置该部件。 我建议您先看看PCM1863的PurePath控制台软件,该工具与PCM1863EVM一起提供了完整的开发套件,使用户能够配置和导出PCM1863的寄存器配置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师