This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:杂音和中Z序列

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA, TAS5558, TAS5548, TAS5086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594142/tas5342la-pop-noise-and-mid-z-sequence

部件号:TAS5342LA
主题中讨论的其他部件: TAS5558, TAS5548, TAS5086

你(们)好

我对TAS5342LA MID-z兼容性有疑问。

1.  

为减少开机时的杂音,Mid-z序列将有效。

Mid-z系列是由外部PWM处理器提供的解决方案,而不是TAS5342LA本身?

二.

在开启TAS5342LA时,您是否有任何想法在去评估/重置时降低杂音?

您认为通过控制重置信号可以产生良好的影响吗? (例如,提前提升复位等...)

我现在想知道TAS5342LA的答案,而不是其它设备解决方案,抱歉。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na:

    1.是的,Mid Z是在PWM本身中实现的一项功能,因此PWM源(调制器)必须支持它。 TAS5086,TAS5548和TAS5558调制器支持MID-z功能。

    2.如果您要等到开机后再取消确认重置,那么如果您没有使用我们的配套调制器提供的mid-z启动功能,这将是最佳的情况。

    Justin