This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5102EVM:TAS5102EVM

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593755/tas5102evm-tas5102evm

部件号:TAS5102EVM

尊敬的支持人员。

我收到2 个TAS5102EVM

以下是TAS5102EVMR1主板的图片。

两 个TAS5102EVMR1主板似乎存在一些问题。

一个主板(TAS5102EVMR1)没有散热器(圆形A)。

另一个板没有 电容器(圆形B)和跳线(圆形C)。

我听说没有TAS5102EVMR1板的库存。

如果您有任何库存,请给我发新的主板。

如果 你没有,云你送我水槽和电容器吗?  我会解决这些问题。

祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 很抱歉,您收到了这两个EVM。 您是直接从TI商店(TI.com)或经销商处订购的吗? 这些是在TI之外制造的,因此我建议将它们退回到您获得它们的地方进行更换。 在TI商店中还有其他商品。 谢谢,Jeff