This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:TAS2552是否要求MCLK正常工作?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593282/tas2552-does-tas2552-requires-mclk-to-work-properly

部件号:TAS2552
主题中讨论的其他部件:TAS2505

您好,

 

我有一位客户计划在其应用程序中使用TAS2552,就像在参考设计中使用TAS2505一样

http://www.ti.com/tool/BT-MSPAUDSINK-RD

 

似乎 TAS2505 只能采用BCLK而不是MCLK,请问TAS2552是否也能这样做?

 

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christina:

    很抱歉回复延迟。
    TAS2552应该能够在不使用MCLK的情况下将BCLK用作输入。 您可以从数据表的图27中看到,可以选择多个不同的时钟作为分隔器的源。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    非常感谢确认!

    此致,

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我是否还可以确认TAS2505不需要MCLK也可以工作?

    另外,建议使用什么方法将输出设为静音? 突然拔出SPKVDD   或拉低RST是否 会在输出端发出'砰'声?

    谢谢!

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christina,

    是的,TAS2505可以与TAS2552一样,使用BCLK作为输入时钟来实现。 您也已经提到过以这种方式使用参考设计。
    您应该使用设备寄存器将输出设为静音。 您可以单独将DAC,扬声器驱动程序和耳机驱动程序静音。
    不建议拔下SPKVDD,否则可能会发出杂音。 拉动外部复位控制也会产生杂音。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器