This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:连接PurePath Studio和PurePath Console时出现问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, PCM5142, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593600/pcm5122evm-u-issue-connecting-with-purepath-studio-and-purepath-console

部件号:PCM5122EVM-U
主题中讨论的其他部件:BUREPATHCONSOLEPCM5142PCM5122

尝试通过PurePath Studio连接时,我获得了

正在连接EVM。
找到的主板类型:FWIDPCM5101EVM-S
板采样率:4.8万Hz。

应用程序运行失败。  错误:无法连接到硬件

搜索论坛后,我找到了以下内容:

e2e.ti.com/.../2710.pcm514x-and-pcm512x-evm-connection-issues-and-solution
 建议使用PurePathConsole。

在说明中,我应该下载并解压 3240.USB-miniEVM0221_441KHZ.BIN。0221。 我应该使用什么来执行此操作? 这样做是否允许我访问目标菜单? 我目前只有i2c主控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我假设您已安装PurePath控制台3,默认情况下只有I²C主控制台可用。 您所指的POST中使用的PurePath控制台版本 是PurePath控制台1。 这是与PCM5142兼容的版本,因此我建议您下载并安装PPC1以检查固件问题是否得到解决。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个指向实际产品的指针吗? 没有任何链接区分不同版本。 另外,主板本身也有一个PCM5122。 这是否会成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    您需要转到 mySecure Software 站点,然后在PurePath控制台部分查找PurePath控制台1并下载安装文件。

    设备本身可能不是问题,因为PurePath Studio中的问题似乎与固件问题有关。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,如果我看起来很迟钝,但当我登录mySecureSoftware时,我看到的唯一一件事是我可以下载的项目列表。 唯一的链接是下载本身。 在OPN框中搜索仅列出我自己的下载和搜索任何其他内容使我进入了一个曲折的小通道的洞穴,所有的都是不同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您的反馈。 您应单击 PurePath控制台盒区域左侧的Access (访问)按钮,访问PurePath控制台软件页面。 进入PurePath控制台页面后,您可以找到PurePath控制台1可用文件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师