This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:32位或24位I2S数据格式输入

Guru**** 2563810 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593793/pcm1774-32-bit-or-24-bit-i2s-data-format-input

部件号:PCM1774

尊敬的团队:

PCM1774 是16位音频DAC,当32位或24位I2S数据格式输入PCM1774时,PCM1774可以正常接收音频数据,没有任何错误,对吗?

当音频源数据为24位时,如果音频DAC 为16位DAC,与24位音频DAC相比,音频质量会有何变化?

谢谢你。

此致,

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninomiya-san,

    如果将32位或24位数据发送到PCM1774,设备将忽略数据流的LSB,并仅使用16个最重要的位。 24位和16位数据之间的音频质量差异在一般听力测试中不易识别,但由于8位数据将被忽略,因此在更高频率下产生的音频输出将不具有相同的性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师