This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808上的MIC偏置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1803A, PCM1807, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593866/pcm1808-mic-bias-on-pcm1808

部件号:PCM1808
主题中讨论的其他部件: PCM1803APCM1807TLV320AIC3204

当我设计一个PCB来连接PCM1808/PCM1807/PCM1803A的1807的V1803V (in)线路上的麦克风时,哪里会提供麦克风偏置?

我在IC的方框图中看不到任何麦克风偏置单元,就像我在TLV320AIC3204编解码器上看到的那样。

如何提供麦克风偏置(如果它不是内置的)。 执行此操作的任何参考设计/指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Bhargav,

    PCM1808/PCM1807/PCM1803A没有1807没有可1803可用于为麦克风供电的内部微偏。 这些设备的麦克风操作需要外部微偏。 根据麦克风规格,只需使用外部电源为麦克风通电,即可实现外部微偏操作。 连接取决于ADC输入的体系结构,对于您列出的设备,将使用单端。

    对于单端麦克风连接,微偏电压电路应如下所示:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师