This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:在多种情况下始终检测为麦克风和噪音

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593838/pcm2901-always-detected-as-microphone-and-noise-under-several-circumstances

部件号:PCM2901
主题中讨论的其他部件: PCM2903C

大家好,

我们在应用程序中将PCM2901用作某种USB声音设备。 第一个问题:

在所有操作系统中(我们使用WIN7和Win10),PCM2901被识别为麦克风。 问题是,我们如何将其转变为线路输入接口?

在WIN7下,"麦克风"输入产生噪音。

测试设置:

模拟输入对地短路,以避免外部影响。 而不是通过"麦克风"输入进行Audacity (2.12)录音。 存在清晰的可闻噪音。

另外,安装TI的驱动程序过滤器(slac156 64bit)不会改变行为。 我们看到这种效果

在最新版本的Win10中,"麦克风"输入不产生噪音。

WIN7下使用的同一设备按预期工作(除了用作麦克风)。 相同的设置不会产生噪音。

在较早版本的Win10中,"麦克风"输入产生噪音

在较早版本的Win10下,我们看到的行为与在WIN7下相同。 不同之处在于,当我们在此处安装TI的驱动程序过滤器(slac156 64bit)时,问题得到解决,没有噪音。

问题:这三种情况之间有何区别,以及如何阻止WIN7的噪音。

e2e.ti.com/.../noise.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Reinhard:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM2901有SLAZ036A  勘误报告中描述的一些已知问题。  这些问题在随后的PCM29xx系列器件修订版中得到了解决,但遗憾的是,PCM2901未得到修订。 我建议尝试使用PCM2903C而不是PCM2901,这些设备引脚对引脚兼容并具有相似的特性。 关于您的问题,操作系统会将该设备检测为USB音频编解码器,该编解码器具有用于录制应用程序的麦克风输入。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师