This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:PCM1690 i2c通信和外部重置(RST低有效)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593505/pcm1690-pcm1690-i2c-communication-and-external-reset-rst-active-low

部件号:PCM1690

您好,

我在使用PCM1690 DAC的音频板上工作,它连接到Beagle Bone Black (Sitara AM335x)。 虽然访问总线2上的i2c EEPROM没有问题,但PCM1690总线1上的I2C无法正常工作。 我通过示波器确认总线正在计时,但任何'i2cdump'或'i2cte'都失败了。

我主要有两个问题:

1)数据表在RST方面有些模糊。 RST低电平时,I2C是否工作? 在I2C工作之前,是否需要释放内部重置? 数据表指出它需要3846个SCKI周期,但我还不能生成此周期,直到我知道我可以访问DAC。

2)在我还没有SCKI可用时,如何确认DAC是否损坏/正常工作? 通常我会测量VOUT,但由于内部重置未释放,我无法进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了。 我忘记了24.576 MHz振荡器始终存在,而不仅仅是在有音频时。

    这篇文章帮助了我: e2e.ti.com/.../192.8711万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiebe,

    感谢您分享您的反馈,我们很高兴看到您的问题现已解决。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师