This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:无PWM输出和输出无效

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593651/tas5558-no-pwm-output-and-output-not-valid

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5624ADIR9001

我在启动和运行TAS5558时遇到了一些困难,希望这里的人能有一些想法。  

首先,请参阅随附的示意图以了解相关章节。 它在很大程度上基于TAS5624A评估板。 一个注意事项是,我已移除R48,因此BKND_ERR信号始终处于高位

这就是我到目前为止观察到的情况:

1)所有电源都正常工作(VR_ANA,VR_PWM,VR_DIG等)

2)从0x00读取的值将按预期返回0x6C

3)我的I2S数据来自DIR9001,该DIR9001具有44.1kHz帧时钟,256*FS MCLK和24位I2S格式的数据。 数据位于所有SDIN1,SDIN2,SDIN2_1和SDIN2_2上

4)我将I2C 0x4C写入寄存器0x00以设置44.1kHz;将0xA0写入寄存器0x03以取消静音;将0x0.0048万写入寄存器D9以将增益设置为0dB。 芯片的所有命令都以ACK响应,我可以读回刚才设置的值。

5)读取错误状态寄存器0x02将返回0x00

6)在此期间,芯片的有效输出保持低。 我不太确定为什么会出现这种情况,因为数据表指出,重置时,PDN和BKND_ERR均为高值,它们都是高值。

7)芯片的所有PWM输出始终为低

我们非常感谢您提出任何尝试的建议。

非常感谢

Freddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是典型的... 在这些论坛上浏览时,我实际上是在发布自己的信息后找到了答案! e2e.ti.com/.../28.6349万

    我需要将神秘的示波器调整寄存器0x12设置为0x00,然后有效信号就高了,一切都变成了现实! 数据表指定这是"振荡器微调"寄存器,但不提供有关它的后续信息。

    有人可以详细说明这一问题的解决原因吗?TI的人请使用此信息更新数据表!

    谢谢!