This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:数字电源反馈到模拟电源

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593610/pga2311-digital-power-supply-is-back-feeding-to-analog-supply

部件号:PGA2311

您好,

我使用的是PGA2311。  我有一个+5V直流导轨为微控制器和PGA的数字端供油;一个隔离的直流-直流转换器(CUI PQMC1-D5-D5-S)为音频部分创建导轨。  如果连接了PGA,我在启动转换器时遇到问题。  在隔离PGA后,似乎在连接5V轨的情况下,3.5 电压出现在PGA芯片的VE和VC针脚上,而这(我认为)正在混淆转换器内部的反馈。  这听起来是否正常,还是表示设备损坏?

Brian