This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211 MPIO_C I2S输入

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592650/pcm9211-mpio_c-i2s-input

大家好,

我想使用MPIO_C作为输入,但是上述端口始终作为输出,即使我尝试通过写入相关寄存器来更改设置。

我设法对MPIO_B执行同样的操作,但使用MPIO_C时出现问题,因为我输入的时钟干扰MPIO_C (不应该)生成的时钟。

我将MPIO_C设置为输入(AUX1),然后尝试将其路由到主端口,但没有运气。

我是否缺少设置或相关内容?

此致,

迪米特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    很抱歉回复延迟。 您能否共享您的注册配置,以便我们检查是否有未正确配置的内容?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    为使操作更容易,我在开机后使用默认设置。

    根据数据表,MPIO_C应配置为输入。

    下面是CodecControl的图片:

    测量MPIO_C引脚时,我可以观察到以下情况:

    MCLK:

    BCLK:

    LRCLK:

    数据:

    正如我在上一篇文章中所说,我可以控制MPIO_A并将其作为输入,MPIO_B同时作为输入或输出。

    只有MPIO_C的行为不符合预期。

    提前感谢您的帮助。

    此致,

    迪米特里斯